工具/软件:
大家好!
在使用 AWR2243设计级联系统时、我对 LO 链路预算有疑问。
AWR2243 LO 输出功率的典型值为7dBm、输入范围为-6~7dBm。
当我使用两个 AWR2243时、‘s 最佳 LO 输入电源是什么?
(我想知道什么是我的目标 PCB 损耗最合适。)
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Manwoo、
很抱歉、由于漫长的周末、延误时间太长。 请参阅以下应用手册中有关链路预算的第4节、如果需要进一步的说明、敬请告知。
此致、
Aydin
嗨、Manwoo、
是的、尽管 AWR2243S 的 LO 输入规格可以支持–6dBm 至+7dBm 的宽范围、但我们通常建议在 LO 输入端以+3dBm 至+6dBm 为目标、以获得出色性能。 这 提供了理想的相位噪声和 PLL 裕度、尤其是在考虑任何 PCB 布线损耗、材料差异或随时间推移与温度相关的漂移的情况下。 因此、建议保持接近+3dBm 至+6dBm、这样可确保一致的 LO 驱动和稳健性。
此致、
Aydin
嗨、Manwoo、
为了澄清这一点、当我提到"稳健性"时、我指的是具有足够的余量。 归根结底、实际上是取决于器件之间的 LO 路径损耗。 虽然–3dBm 和+3dBm 都在规格范围内、但在实践中、您总是希望设计裕度、而不是正好位于下边缘。 这可以确保 PCB 布线或长期变化产生的任何额外损耗都不会导致信号低于所需的最低电平。
但是、您是设计双芯片还是四芯片 AWR2243? 如果是2个芯片、则不需要 Wilkinson 分频器、因为可以将 FMCW _CLK_OUT 直接短接至 FMCW _SYNCIN2。 不过、在2188的2芯片级联中、您需要有一个 Wilkinson 分频器。
此致、
Aydin