主题中讨论的其他器件:IWR1843、 DCA1000EVM
工具/软件:
目前 IAM 使用 IWR1843 (不带 DCA1000EVM)、并在毫米波演示可视化工具中配置输出、
1.我希望将传感器配置为检测最远75米范围内的静止和移动物体(物体、人、自行车、汽车、卡车)、具有最大视场(FOV)、并使用(无 DCA1000EVM)导出处理后的检测数据。
2.需要调整配置中的哪些参数(例如线性调频脉冲设计,profileCfg )?
3.如何使用毫米波演示可视化工具将处理后的输出数据(即具有距离、速度等的检测点)保存为 CSV 或 Excel 兼容格式?
4.我可以使用 IWR1843 BOOST 配置的最大范围和最大 FOV (水平视场和垂直视场)是多少?
5.任何其他工具可视化的输出,除了点云? 在没有 DCA1000EVM 的情况下、可以从点云中可视化其他哪些输出
6.我可以实时串流输出以保存或进一步处理,如果是,请建议任何有助于或兼容的微控制器?