This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:用于检测静止和移动车辆的配置、并使用 IWR1843升压指令在不使用 DCA1000EVM 的情况下提取处理后的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521692/iwr1843boost-configuration-to-detect-stationary-and-moving-vehicles-and-extraction-of-processed-output-using-iwr1843-boost-along-without-dca1000evm

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1843DCA1000EVM

工具/软件:

目前 IAM 使用 IWR1843 (不带 DCA1000EVM)、并在毫米波演示可视化工具中配置输出、  

1.我希望将传感器配置为检测最远75米范围内的静止和移动物体(物体、人、自行车、汽车、卡车)、具有最大视场(FOV)、并使用(无 DCA1000EVM)导出处理后的检测数据。

2.需要调整配置中的哪些参数(例如线性调频脉冲设计,profileCfg )?

3.如何使用毫米波演示可视化工具将处理后的输出数据(即具有距离、速度等的检测点)保存为 CSV 或 Excel 兼容格式?

4.我可以使用 IWR1843 BOOST 配置的最大范围和最大 FOV (水平视场和垂直视场)是多少?

5.任何其他工具可视化的输出,除了点云? 在没有 DCA1000EVM 的情况下、可以从点云中可视化其他哪些输出

6.我可以实时串流输出以保存或进一步处理,如果是,请建议任何有助于或兼容的微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已收到您的查询。 请给我们一两天的时间来回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    4。 我可以使用 IWR1843 BOOST 配置的最大范围和最大 FOV (水平视场和垂直视场)是多少?

    您可以查看 雷达工具箱上的 MRR 演示以获得一个演示、该演示可检测到高达150m 的方位角 FOV。  不过、这种配置是硬编码的、必须在软件本身中修改。  

    我们还提供了 xWRL1432BOOST-BSD EVM 演示 、该演示可以检测最长120m 和高达40m/s (90mph)的车辆。  它发送移动物体的跟踪器信息、包括其相对于传感器的位置和速度。  该 EVM 的天线设计具有20度的仰角 FoV 和90度的方位角 FoV。

    [quote userid="653028" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521692/iwr1843boost-configuration-to-detect-stationary-and-moving-vehicles-and-extraction-of-processed-output-using-iwr1843-boost-along-without-dca1000evm 是否有其他工具可以将输出可视化到点云之外? 除了点云之外、可以在没有 DCA1000EVM 的情况下对其他输出进行可视化

    您可以使用工业可视化工具进行自行车雷达演示、或使用 MRR 可视化工具进行雷达工具箱中包含的 MRR 演示。

    [quote userid="653028" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521692/iwr1843boost-configuration-to-detect-stationary-and-moving-vehicles-and-extraction-of-processed-output-using-iwr1843-boost-along-without-dca1000evm 我是否可以实时流式传输输出以进一步保存或处理、如果是、请建议使用任何有助于或可兼容的微控制器?

    您可以使用工业可视化工具将处理后的 UART 数据保存到 JSON 文件中、并可以根据需要进行处理。

    此致、

    Santosh