主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、 TUSS4470
工具/软件:
你好、
我已经尝试了 EvalBoard BOOSTXL-TUSS4470的不同电源模式。 对于外部电源、我已经尝试了5V、8V、12V、20V 和最终的31V 电压以最大程度地输出传感器信号的响应。 提高电压后、电路板在最后一步中不再响应。
该电压是否会导致任何关键元件或问题? 我认为最大电压应为36V (印刷在电路板和数据表上)。
我再次刷写了 Launchpad MSP430F5529 EVAL、但只将 IO1和 IO2引脚设置为0。