This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:31V 主外部电源之后、无法连接到电路板

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470, MSP430F5529, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518833/boostxl-tuss4470-no-connection-to-board-after-31-v-main-external-powersupply

部件号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529TUSS4470

工具/软件:

你好、

我已经尝试了 EvalBoard BOOSTXL-TUSS4470的不同电源模式。 对于外部电源、我已经尝试了5V、8V、12V、20V 和最终的31V 电压以最大程度地输出传感器信号的响应。 提高电压后、电路板在最后一步中不再响应。
该电压是否会导致任何关键元件或问题? 我认为最大电压应为36V (印刷在电路板和数据表上)。

我再次刷写了 Launchpad MSP430F5529 EVAL、但只将 IO1和 IO2引脚设置为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    我们的团队今天就在外面。  我们应该能够看看你的问题,当我们回到办公室从明天开始.

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    36V 只能连接到"主"电源轨。  确保仅向 MAIN 施加高电压。  如果该引脚连接到 VDD、则可能会使微控制器过压并损坏微控制器。  如果降低电压、您仍然看到问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、
    我已按照图片所示的标准(默认)配置连接所有跳线。 遗憾的是、IC 不再有任何 SPI 连接(仅限 USB、还有电压较低的标准连接)。

    接下来我会尝试什么?  
    我还在使用的是 Launchpad MSP430F5529 EVAL BRD、该 EVM 可能已因外部主电源而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够对 MSP430F5529电路板重新编程?  这可能有助于确认此板是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新编程 MSP、消息看起来没有问题。 你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  如果您能够重新编程、MSP 板似乎可以正常工作。  

    TUSS4470电路板可能已损坏。  如果跳线配置正确、主输入端的36V 不应该导致此问题。  

    您可以检查电源路径、看看 LDO (U3)现在是否未输出正确的电压。  另外、检查 TUSS 器件的电源。  检查电流是否过大。  您可以在下面用户指南的图23中找到原理图。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau822a/slau822a.pdf