This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:factoryCalibcfg 中的 backoff0参数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520850/iwrl6432-backoff0-parameter-in-factorycalibcfg

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

是否有任何关于如何在 factoryCalibcfg 中设置 backoff0的文档? 我们希望提高 SNR 值、因为我们的雷达在应用中被塑料材料覆盖。 但我们担心设置回调0 = 0dB。 请告知我们、设置回退0 = 0dB 的可能缺点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你究竟在寻找什么? 在我们的许多6432示例演示配置文件中、backoff0设置为0是标准配置。 这意味着 TX 以全功率发送。 该值可以设置为0和26之间的任何值、这将对每个 TX 施加0dB 至26dB 的功率退避。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 https://www.ti.com/lit/an/swra820b/swra820b.pdf?中的图4-2、ts = 1748568654333 建议采用某个最小 TX 退避值。 我们使用的是1400kHz HPF、本文档似乎仅建议将 TX 退避值设置为高于3dB。 因此我需要将 TX 退避设置为0dB

    BR、

    How-Hsuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hao Hsuan、

    您使用的是 IWRL6432或 IWRL6432AOP? 本文档 更适用于 AOP 版本、天线更靠得更近、导致外形小巧、但这样更容易导致 ADC 饱和。

    此致、

    Pedrorm