请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 工具/软件:
是否有任何关于如何在 factoryCalibcfg 中设置 backoff0的文档? 我们希望提高 SNR 值、因为我们的雷达在应用中被塑料材料覆盖。 但我们担心设置回调0 = 0dB。 请告知我们、设置回退0 = 0dB 的可能缺点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
是否有任何关于如何在 factoryCalibcfg 中设置 backoff0的文档? 我们希望提高 SNR 值、因为我们的雷达在应用中被塑料材料覆盖。 但我们担心设置回调0 = 0dB。 请告知我们、设置回退0 = 0dB 的可能缺点
由于 https://www.ti.com/lit/an/swra820b/swra820b.pdf?中的图4-2、ts = 1748568654333 建议采用某个最小 TX 退避值。 我们使用的是1400kHz HPF、本文档似乎仅建议将 TX 退避值设置为高于3dB。 因此我需要将 TX 退避设置为0dB 
BR、
How-Hsuan