Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432
工具/软件:
您好团队:
我想确认是否可以同时使用循环 CFAR 和杂波去除。
具体来说、由于启用干扰消除会将多普勒频段数量减少1、从而导致待测单元数量不再是2的幂、因此在这种情况下仍然可以使用循环 CFAR 吗?
/* clutter removal is implemented by zeroing the first Doppler bin */
if(gMmwMssMCB.staticClutterRemovalEnable)
{
params->numDopplerBins = params->numDopplerBins - 1;
}

能否说明循环 CFAR 和杂波消除功能是否可以同时启用、或者是否存在任何限制或权变措施?
感谢您的支持。
此致、
Kazu