This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:关于同时使用循环 CFAR 和杂波去除的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519224/awrl6844-inquiry-about-simultaneous-use-of-cyclic-cfar-and-clutter-removal

器件型号:AWRL6844
Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432

工具/软件:

您好团队:

我想确认是否可以同时使用循环 CFAR 和杂波去除。

具体来说、由于启用干扰消除会将多普勒频段数量减少1、从而导致待测单元数量不再是2的幂、因此在这种情况下仍然可以使用循环 CFAR 吗?

    /* clutter removal is implemented by zeroing the first Doppler bin */
    if(gMmwMssMCB.staticClutterRemovalEnable)
    {
        params->numDopplerBins = params->numDopplerBins - 1;
    }

能否说明循环 CFAR 和杂波消除功能是否可以同时启用、或者是否存在任何限制或权变措施?

感谢您的支持。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kazu:

    好问题是的、HWA CFAR 循环模式确实需要2的功率。  

    一种方法是更改干扰消除方法。  您可以使用直流估算并从信号中减去、而不是去除零多普勒频段。  我们在以下位置提供了此类实施方案:  

    radarToolboxFolder\source\ti\examples\DPU_Security\AWRL6432_Toolbox2d\DPU\doaproc\xwrl6432\datapath\DPU\doaproc Automotive_In Life_Presence_Detection_Demo_Capon src

    函数: doaProc_configHW_FFT

    前两个 ParamSet 用于直流估算和直流减法。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    非常感谢您的详细解释和有用的建议。

    我将使用直流估算并从信号中减去它、而不是去除零多普勒频段。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kazu