工具/软件:
你好 
我参考 Exmaple_Code 此链接中提供的 TMAG3001制作一款产品。 :www.ti.com/.../TMAG3001
我有兴趣认识到磁体的角度变化、
我提到了 WOC_ANGLE_Example 区域。
但是、我的产品是基于电池的、因此我必须在磁体不旋转时以低功耗等待。
因此、我尝试更改该器件以进入 WakeAndSleep 模式。
但执行此操作时、我会以大约2~5ms 的周期获得无限中断。
这与我直觉上的想法完全相反。
是否缺少一些其他设置? 或者我不能同时使用低功耗性能和 WOC_ANGLE 特性?
请提供建议。
此致。