This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:接触式功率输入级去耦电容器(MLCC)容量和数量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520351/awr1843aop-contact-power-input-stage-decap-mlcc-capacity-and-quantity

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

与 EVM 板电源输入端(PROC106A1_AOP)的建议 MLCC 容量和数量相比、

由于空间限制、我们的设计板经过了优化。

如果有任何问题或需要修改的内容、请将容量值与数量和回复进行比较。

焊球编号 焊球名称 PROC106A1_AOP 公司的设计板
M16 VIN_18BB_1 3 X 220nF、
1 X 10 μ F
1 X 220nF、
1 X 10 μ F
M17 VIN_18BB_2
M18 VIN_18BB_3
C11 VIN_18VCO_1 2 X 220nF、
1 X 10 μ F
1 X 220nF、
1 X 10 μ F
A12 VIN_18VCO_2
C15 VIN_18CLK_1 3 X 220nF、
1 X 10 μ F
1 X 220nF、
1 X 10 μ F
C18 VIN_18CLK_2
V12 VIN_SRAM_1 1 X 100nF 3 X 1uF
1 X 100nF
v6. VIN_SRAM_2
A5. VIN_SRAM_3
V14 VNWA_1 1 X 100nF
V7. VNWA_2
C1 VNWA_3
V4. VDDIN_1 5 X 220nF、
1个2.2μF
V8. VDDIN_2
J1 VDDIN_3
E1 VDDIN_4
V15 VDDIN_5
V9. VIOIN_1 2 X 220nF、
1个2.2μF
1 X 220nF、
1个1μF
H1. VIOIN_2
G16 VOUT_PA_1 1个2.2μF
1个10μF
1 X 1uF
1 X 10 μ F
G17 VOUT_PA_2
G18 VOUT_PA_3
J18 VIN_13RF1_1 2 X 220nF、
1个2.2μF
1个10μF
1 X 220nF、
1个1μF
1个10μF
J16 VIN_13RF1_2
J17 VIN_13RF1_3
H17 VIN_13RF2_1 2 X 220nF、
1个2.2μF
1个10μF
1 X 220nF、
1个1μF
1个10μF
H18 VIN_13RF2_2
H16 VIN_13RF2_3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些电容值测试了内部无电容 LDO 的稳定性和 PSRR 以及电源瞬态恢复情况。 不应更改去耦电容器、TI 无法提供更改这些值的建议。 这对于 VOUT_PA、RF1和 RF2电源尤其重要。 这些值的任何更改都可能导致性能问题。

    此致、

    Adrian