请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP 工具/软件:
与 EVM 板电源输入端(PROC106A1_AOP)的建议 MLCC 容量和数量相比、
由于空间限制、我们的设计板经过了优化。
如果有任何问题或需要修改的内容、请将容量值与数量和回复进行比较。
| 焊球编号 | 焊球名称 | PROC106A1_AOP | 公司的设计板 |
| M16 | VIN_18BB_1 | 3 X 220nF、 1 X 10 μ F |
1 X 220nF、 1 X 10 μ F |
| M17 | VIN_18BB_2 | ||
| M18 | VIN_18BB_3 | ||
| C11 | VIN_18VCO_1 | 2 X 220nF、 1 X 10 μ F |
1 X 220nF、 1 X 10 μ F |
| A12 | VIN_18VCO_2 | ||
| C15 | VIN_18CLK_1 | 3 X 220nF、 1 X 10 μ F |
1 X 220nF、 1 X 10 μ F |
| C18 | VIN_18CLK_2 | ||
| V12 | VIN_SRAM_1 | 1 X 100nF | 3 X 1uF 1 X 100nF |
| v6. | VIN_SRAM_2 | ||
| A5. | VIN_SRAM_3 | ||
| V14 | VNWA_1 | 1 X 100nF | |
| V7. | VNWA_2 | ||
| C1 | VNWA_3 | ||
| V4. | VDDIN_1 | 5 X 220nF、 1个2.2μF |
|
| V8. | VDDIN_2 | ||
| J1 | VDDIN_3 | ||
| E1 | VDDIN_4 | ||
| V15 | VDDIN_5 | ||
| V9. | VIOIN_1 | 2 X 220nF、 1个2.2μF |
1 X 220nF、 1个1μF |
| H1. | VIOIN_2 | ||
| G16 | VOUT_PA_1 | 1个2.2μF 1个10μF |
1 X 1uF 1 X 10 μ F |
| G17 | VOUT_PA_2 | ||
| G18 | VOUT_PA_3 | ||
| J18 | VIN_13RF1_1 | 2 X 220nF、 1个2.2μF 1个10μF |
1 X 220nF、 1个1μF 1个10μF |
| J16 | VIN_13RF1_2 | ||
| J17 | VIN_13RF1_3 | ||
| H17 | VIN_13RF2_1 | 2 X 220nF、 1个2.2μF 1个10μF |
1 X 220nF、 1个1μF 1个10μF |
| H18 | VIN_13RF2_2 | ||
| H16 | VIN_13RF2_3 |