This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100EVM:TMCS1100A4QDR

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520277/tmcs1100evm-tmcs1100a4qdr

器件型号:TMCS1100EVM
主题:TMCS1100中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

可以使用 TMCS1100A4QDR 器件测量负电压吗?  电压为-15V、需要测量电流。  我附上了原理图、请 帮我弄清楚。

谢谢、

Habib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Habib、

    是的、TMCS1100可在输入端处理-15V 电压。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    请检查我发送给您的原理图、我购买了 EVM、但我使用外部负载馈送 EVM 负电压复制原理图。 这对我来说似乎不起作用。  请您告诉我我缺少什么。  它适用于我需要在一周内发布的生产板。

    谢谢、

    Habib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Habib、

    为什么 Vout 上有下拉电阻器(R956)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NU 表示未组装。  这不是问题、问题在于如何将负电压连接到 TMCS1100的输入端。  下面是将负电压连接到 TMCS1100输入的方式。

    而不是负电压在接地节点上检测电压。  您看到的那些关闭的页面连接在一起。

    谢谢、

    Habib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到了 NU。

    当您说设备无法正常工作时、您能描述故障吗? 是否没有输出、输出是否超出您的预期、是否有噪声等

    请告诉我。

    -霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 非常适合正电压。  问题出在负电压方面。  电源负极端子无法连接到 TMCS1100 EVM 的 T1A 和 T2A。  电源输出认为它很短。  当电源的正极端子连接到 EMV T1A 和 T2A 时、工作正常、我看到每安培增加50mV。  您认为我是否已按照上面原理图中所示正确连接负端口?  我曾认为下面的原理图可能是测量负电压的正确术语。  如果您有一个测量负电压电流的设计示例、也会有所帮助。   

    问题在于如何将负电压连接到 EVM 来测量电流。  正电压没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 EVM。

    我不明白为什么电源无法向 EVM 端子施加负电压。  

    尽管根据您的原理图、您提出的第二种方案最合理、因为这些电容器的下侧不会有电流、因为它们只是用于存储电荷、然后将其释放。 电流将如第二个原理图中所示显示在上行线路上。

    我们的器件具有内部电压隔离功能、因此您应该能够以您选择的方式在输入端子上施加正电压或负电压并正常工作。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的回复、但我需要确保原理图是否正确。  是否有任何使用此芯片测量负电压的设计示例?  我也不知道为什么 EVM 端口不接受负电压、我使用外部电源在 T1A 和 T2A 端口为 EVM 供电、并且在我将负端口连接到该端口时、电源会检测到短路。

    谢谢、

    Habib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Habib、

    我在您的原理图上没有看到任何问题。 由于负电压与正电压测量没有不同、因此我们没有任何专门用于测量负电压的参考设计。 如下面方框图中所示、存在一个绝缘栅、这意味着输入引脚上的电压不会影响电路的其余部分。 ±600V 限值是由于该隔离栅的限制造成的。

    您展示的原理图与您正在测试的电路板不同、是否存在问题?

    您是对的、您需要将传感器放置在这里、以便测量所需的电流。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    谢谢您。 我想我们应该将它置于较高电压的零点。  我会将其与您的 EVM 复制、看看它是否有效、然后会返回给您。

    谢谢、

    Habib