https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520277/tmcs1100evm-tmcs1100a4qdr
器件型号:TMCS1100EVM主题:TMCS1100中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
可以使用 TMCS1100A4QDR 器件测量负电压吗?  电压为-15V、需要测量电流。  我附上了原理图、请 帮我弄清楚。
帮我弄清楚。 
谢谢、
Habib
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520277/tmcs1100evm-tmcs1100a4qdr
器件型号:TMCS1100EVM工具/软件:
您好、
可以使用 TMCS1100A4QDR 器件测量负电压吗?  电压为-15V、需要测量电流。  我附上了原理图、请 帮我弄清楚。
帮我弄清楚。 
谢谢、
Habib
该 EVM 非常适合正电压。 问题出在负电压方面。 电源负极端子无法连接到 TMCS1100 EVM 的 T1A 和 T2A。 电源输出认为它很短。 当电源的正极端子连接到 EMV T1A 和 T2A 时、工作正常、我看到每安培增加50mV。 您认为我是否已按照上面原理图中所示正确连接负端口? 我曾认为下面的原理图可能是测量负电压的正确术语。 如果您有一个测量负电压电流的设计示例、也会有所帮助。

问题在于如何将负电压连接到 EVM 来测量电流。 正电压没有问题。
Habib、
我在您的原理图上没有看到任何问题。 由于负电压与正电压测量没有不同、因此我们没有任何专门用于测量负电压的参考设计。 如下面方框图中所示、存在一个绝缘栅、这意味着输入引脚上的电压不会影响电路的其余部分。 ±600V 限值是由于该隔离栅的限制造成的。

您展示的原理图与您正在测试的电路板不同、是否存在问题?
您是对的、您需要将传感器放置在这里、以便测量所需的电流。

此致、
Holly