请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 工具/软件:
我需要在高速应用中使用 TI 毫米波传感器。
在 swra553a.pdf(第7页)中,提到 最大速度可以提高更高的水平
算法、请阐明以下内容
1.这些算法是什么,
2.最大速度可以增加到什么值
3、高速支持需要较短的线性调频脉冲时间,限制了
最大速度
4.是否通过从传感器捕获 ADC 数据并使用外部进行处理
处理器、则可以达到任何最大速度值、可能为300或500m/s
请支持理解、
谢谢你