This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:扩展最大估算速度

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520239/awr2243-extending-the-maximum-velocity-of-estimation

器件型号:AWR2243

工具/软件:

我需要在高速应用中使用 TI 毫米波传感器。

在 swra553a.pdf(第7页)中,提到  最大速度可以提高更高的水平

算法、请阐明以下内容

1.这些算法是什么,  

2.最大速度可以增加到什么值

3、高速支持需要较短的线性调频脉冲时间,限制了  

  最大速度

4.是否通过从传感器捕获 ADC 数据并使用外部进行处理  

  处理器、则可以达到任何最大速度值、可能为300或500m/s  

请支持理解、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的雷达传感器主要用于 ADAS 应用。 因此、最大扩展速度约为200kmph。 我们没有较大的速度经验。

    因此、我们无法实现300-500m/s 的速度

    谢谢你

    Cesar