请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL1432 工具/软件:
我们生产了两批电路板。 这两个批次之间的区别在于、一个使用 IWR1432、而另一个使用 AWR1432。 当我们刷写相同的引导和应用时、AWR1432运行良好。 IWR1432通常可以发送和接收波形并执行计算、但会报告射频(RF)故障问题。

当我们使用 IWR1432时、mmwave_cfg.rfMonRes.MONSTAT 的值始终为零。