This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:启动频率变化流水线

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516969/awr2944-start-frequency-variation-pipeline

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好:

我正在使用基于毫米波 SDK PLUS 的 FMCW 雷达实施。 每帧有256个线性调频脉冲、对于每个线性调频脉冲、我应用了不同的起始频率偏移、其范围为0到400 MHz。

我需要执行 FFT 后距离校正来补偿这些每线性调频脉冲起始频率变化。 特别是:

1.**集成点**  

 在 DPU`中(特别是在`dopplerprochwaDDMA.c `D(例如在` pU_DopplerProcHWA_extractObjectList () 中)、应该插入此 FFT 后校正块吗?

2.**平均值计算与按线性调频脉冲校正**  

  将所有256个起始频率偏移的*平均值*用于单个全局校正是否足够(并且值得推荐)、或者我是否需要对每个线性调频脉冲应用不同的校正来实现精确的距离结果? 请提供任何指导或代码指针。 谢谢!

此致

Amine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    您使用的是某个阶跃频率波形、还是只是一些抖动添加到了启动频率?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是某种步进频率波形。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    让我在内部进行检查、星期二之前联系您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    目前、我们没有针对步进 FMCW 波形的任何处理链实现。  您希望在多大程度上执行校正?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要相位校正(FFT 后)。 在多普勒 FFT 之后、我必须校正相位。  

    此致

    Amine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    如我在上一次答复中所述、我们没有实现阶梯式 FMCW 的处理链。 在与团队内部讨论后、我们认为您可以在 XYZ 估算过程中执行 XYZ 估算并校正距离、多普勒。 如果您计划 在多普勒 FFT 之后进行此操作、我建议您仔细检查 DDM 信号处理链、确定算法的输入内容、并相应地更新处理链。

    以下是 多普勒处理文档的路径-  C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/dopplerprocDDMA/docs/doxygen/html/index.html.

    此致、

    Samhitha