工具/软件:
您好:
我正在使用基于毫米波 SDK PLUS 的 FMCW 雷达实施。 每帧有256个线性调频脉冲、对于每个线性调频脉冲、我应用了不同的起始频率偏移、其范围为0到400 MHz。
我需要执行 FFT 后距离校正来补偿这些每线性调频脉冲起始频率变化。 特别是:
1.**集成点**
在 DPU`中(特别是在`dopplerprochwaDDMA.c `D(例如在` pU_DopplerProcHWA_extractObjectList () 中)、应该插入此 FFT 后校正块吗?
2.**平均值计算与按线性调频脉冲校正**
将所有256个起始频率偏移的*平均值*用于单个全局校正是否足够(并且值得推荐)、或者我是否需要对每个线性调频脉冲应用不同的校正来实现精确的距离结果? 请提供任何指导或代码指针。 谢谢!
此致
Amine