This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:IN+和 IN-引脚的输入电压范围

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1, TMCS1100-Q1, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518950/tmcs1126-q1-input-voltage-range-at-in-and-in--pins

器件型号:TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1100-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

TMCS1126-Q1的 IN+和 IN-引脚允许的输入电压范围是多少?  我们在数据表中没有看到这一点。

我看到此参数可用于其他传感器 、例如 TMCS1100-Q1、额定值为+/-600V。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jejomar、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。
    由于美国节假日、我们将离开办公室、但我们将在星期二5月27日返回办公室时回答您的问题。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    TMCS1100上所指的电压是器件的工作电压、在数据表的规格表中列出:

    此信息也提供了 TMCS1126-Q1的相关信息、但分为两类、具体取决于您的设计是实现基本隔离还是增强型隔离。 增强型隔离的工作电压已升级为+/-849Vdc: