This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:调用 mmwave_flushCfg () SDK 函数时出错

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515616/iwr6843-error-while-calling-the-mmwave_flushcfg-sdk-function

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好:

我试图创建一个函数来设置配置、但现有的 CLI_Task()除外、它将监视 UART 端口的配置。 我将使用 LONG_RANGE_PEEP 检测演示进行测试。 我面临的问题是、当我调用"flushCfg"的扩展函数时、它调用 SDK 内部函数 mmwave_flushCfg ()。 我的代码在那之后崩溃。 我不知道为什么 会出现这种情况、因为仅在 SDK 中定义了 mmwave_flushCfg ()。

如果有人能提供任何有用的见解。 此外、请提及我需要进一步澄清的任何内容。

此致、
Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prishat:

    对延迟的回复表示歉意。 如果不修改代码、它可以正常工作吗?  

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议 将器件置于调试模式、以查看 flushcfg 函数中出现故障的位置、这可能与您对软件所做的更改有关。  

    此致、

    Nate