请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 工具/软件:
您好:
我试图创建一个函数来设置配置、但现有的 CLI_Task()除外、它将监视 UART 端口的配置。 我将使用 LONG_RANGE_PEEP 检测演示进行测试。 我面临的问题是、当我调用"flushCfg"的扩展函数时、它调用 SDK 内部函数 mmwave_flushCfg ()。 我的代码在那之后崩溃。 我不知道为什么 会出现这种情况、因为仅在 SDK 中定义了 mmwave_flushCfg ()。
如果有人能提供任何有用的见解。 此外、请提及我需要进一步澄清的任何内容。
此致、
Prishat