This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:闪烁问题:卡在"向器件发送擦除命令..."

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513899/awr1843boost-flashing-issue-stuck-at-sending-erase-command-to-device

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好团队:

代表我的客户发帖:

我们目前在尝试使用 UniFlash 将固件刷写到 AWR1843BOOST 评估模块时遇到问题。 该进程始终在以下消息处停止:

尽管多次尝试、刷写过程仍然没有进展到这一点。 以下是我们使用的系统配置。

  • 视图 :AWR1843BOOST

  • 主机操作系统 :Windows 11 64位

  • 毫米波 SDK 版本 :3.6.2.

  • mmWave Toolbox 版本 :3.6

  • .bin 文件 :毫米波工具箱中前置安装的占用检测实验室的预编译二进制文件

我们仔细遵循了所有建议的刷写程序。 按照数据表中的指定、SOP 配置设置为101 (SOP2 = 1、SOP1 = 0、SOP0 = 1)以启用 UART 刷写模式。 通过 Windows 设备管理器进行验证后、选择了正确的应用程序/用户 UART COM 端口。 我们还确保了使用正常工作的 USB 数据线、尝试了多个 USB 端口、并在另一台 PC 上重复该过程以排除主机或连接问题。 在每次刷写尝试之前、都会使用 NRST 按钮对电路板进行下电上电和复位。 此外、我们确认所有终端应用程序均已关闭、以防止端口冲突。 UniFlash 的在线和离线版本均经过测试。 但是、该过程要么在 ERASE 命令处连接失败、要么在 ERASE 命令处停滞。 Device Manager 中始终检测到电路板、并枚举了两个 COM 端口、并且已更新和重新安装 XDS110驱动程序。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否通过执行以下操作来检查器件是否正常上电?

    设置为 SOP2模式(SOP2 = 0、SOP1 = 1、SOP0 = 1)并上电

    2.检查 Vbgap 电压以验证其是否为~0.9V、检查 ClkM 引脚以查看40MHz 时钟是否在运行

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    请查看我的客户提供的更新:

    很抱歉我延迟了回复。 我们已经测试了建议的步骤、但遗憾的是、传感器仍然无法正常工作。 我随函附上了一份文件、详细介绍了我们使用建议的方法所作的尝试。 如果您有任何其他建议、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Testing_5F00_All_5F00_Suggested_5F00_Steps.pdf

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我不清楚以下请求的答案是什么。 您能否确认以下结果?

    检查 Vbgap 电压以验证其是否为~0.9V 和 ClkM 引脚、以查看40MHz 时钟是否在运行

    此致、

    Adrian