Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
您好团队:
代表我的客户发帖:
我们目前在尝试使用 UniFlash 将固件刷写到 AWR1843BOOST 评估模块时遇到问题。 该进程始终在以下消息处停止:

尽管多次尝试、刷写过程仍然没有进展到这一点。 以下是我们使用的系统配置。
-
视图 :AWR1843BOOST
-
主机操作系统 :Windows 11 64位
-
毫米波 SDK 版本 :3.6.2.
-
mmWave Toolbox 版本 :3.6
-
.bin 文件 :毫米波工具箱中前置安装的占用检测实验室的预编译二进制文件
我们仔细遵循了所有建议的刷写程序。 按照数据表中的指定、SOP 配置设置为101 (SOP2 = 1、SOP1 = 0、SOP0 = 1)以启用 UART 刷写模式。 通过 Windows 设备管理器进行验证后、选择了正确的应用程序/用户 UART COM 端口。 我们还确保了使用正常工作的 USB 数据线、尝试了多个 USB 端口、并在另一台 PC 上重复该过程以排除主机或连接问题。 在每次刷写尝试之前、都会使用 NRST 按钮对电路板进行下电上电和复位。 此外、我们确认所有终端应用程序均已关闭、以防止端口冲突。 UniFlash 的在线和离线版本均经过测试。 但是、该过程要么在 ERASE 命令处连接失败、要么在 ERASE 命令处停滞。 Device Manager 中始终检测到电路板、并枚举了两个 COM 端口、并且已更新和重新安装 XDS110驱动程序。
此致、
Renan