This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:UART 输出封装解码

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516756/awr1843boost-uart-output-package-decode

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我正在根据数据表解码 UART 输出数据。 我对数据包中的最后几个字节有疑问。 对于完整的有效载荷、在我对最后一个 TLV 进行解码后、我看到还有几个字节、我找不到它们的任何定义。 发送的字节为:0003 1300 0000 0000 c9f7 0000 0100 0000 e83d 0008 1000 0000 0000 0000。 根据有效 TLV 的长度、这些字节被部分接收、但肯定是从0003 1300开始。 我想知道这些信息是否有用、或者我可以忽略它?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据包的末尾会进行填充、以便数据包总长度始终是32字节的倍数。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看、所以封装不是用零填充、而是使用特定的序列填充?