请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具/软件:
您好:
我正在根据数据表解码 UART 输出数据。 我对数据包中的最后几个字节有疑问。 对于完整的有效载荷、在我对最后一个 TLV 进行解码后、我看到还有几个字节、我找不到它们的任何定义。 发送的字节为:0003 1300 0000 0000 c9f7 0000 0100 0000 e83d 0008 1000 0000 0000 0000。 根据有效 TLV 的长度、这些字节被部分接收、但肯定是从0003 1300开始。 我想知道这些信息是否有用、或者我可以忽略它?
Kevin