This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700EVM:INA700 I2C 总线是否支持1.8V?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515299/ina700evm-does-ina700-i2c-bus-support-1-8v

器件型号:INA700EVM
主题中讨论的其他器件:INA700

工具/软件:

 INA700 I2C 总线是否支持1.8V 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    INA700可以支持1.8V 电平、但如果您使用我们的 INA700 EVM、请注意、SDA 和 SCL 线连接到 Vs、Vs 不能低于3.3V。 因此、为了解决这个问题、请从 EVM 上拆下上拉电阻器(R5和 R6)、然后 在  MCU 中添加或使用上拉电阻器。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    弗拉基米尔