请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA700EVM 主题中讨论的其他器件:INA700
工具/软件:
INA700 I2C 总线是否支持1.8V 电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vladimir
INA700可以支持1.8V 电平、但如果您使用我们的 INA700 EVM、请注意、SDA 和 SCL 线连接到 Vs、Vs 不能低于3.3V。 因此、为了解决这个问题、请从 EVM 上拆下上拉电阻器(R5和 R6)、然后 在 MCU 中添加或使用上拉电阻器。
此致、
Mallika Senthil