This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:是否只有一种采用 BGA 封装的 PicoStar YMS 格式?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP118, TMP112, TMP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515217/tmp118-is-there-only-one-package-picostar-yms-format-with-bga

器件型号:TMP118
主题中讨论的其他器件: TMP112TMP114

工具/软件:

对于 TMP118、是否有仅带引线、无焊球的 YMT 封装选项? 谢谢! 基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gene!

    TMP118目前仅采用基于 BGA 的 PicoStart YMS 封装。 如果您的设计必须采用引线式封装、我会推荐 TMP112。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的答复! 在这个论坛上的另一个话题上、您说焊球材料太稀疏了。 是 Sn3.5ag,对吗?  

    此致!
    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP112过厚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我强烈建议查看本 应用手册 、因为它非常有助于直观地显示传感器之间的尺寸差异。 如果尺寸是您设计的关键因素、我推荐 TMP118或 TMP114。

    我将与我们的封装团队核实焊球成分,并将返回给您。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、  


    感谢您的耐心。 我能够与我们的封装团队确认焊球成分是: Sn1.8Ag。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

    非常感谢您的帮助!

    此致!

    基因