This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:TMP119:TMP119进入错误状态

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511999/tmp119-tmp119-tmp119-run-into-a-wrong-status

器件型号:TMP119

工具/软件:

你好、 雷恩·麦凯恩
对于上述闩锁现象、可以通过对器件进行下电上电来解决。
不过、如果在每次温度读取之前对 TMP119进行下电上电、我们想了解这种频繁的下电上电是否会影响其寿命。 是否有任何相关的老化测试、例如大约5000或10,000次循环等? 我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghui、

    我们不建议在每次温度读取之前对器件进行下电上电。 您能描述您遇到的闩锁事件吗? 您能否提供 VDD 信号闩锁情况的原理图和示波器屏幕截图?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    以下是 tmp119的应用程序方案说明和图纸。
    VCC 线路放置 ESD 二极管)5.5V(Ω
    SDA  线路放置 ESD 二极管(3.6V)Ω
    SCL 线路放置 ESD 二极管(3.6V)Ω
    尽管在铝块移动时上述保护;μ s、但我仍能在 VCC 上捕获到200nS 的过冲电压。  因此、我们需要在铝块移动时关闭 tmp119的电源、并在收集温度时再次将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghui、

    感谢您发送编修。 当 铝块移动时、我不会看到关闭电源的问题、收集温度时、我会再次打开电源。 我们在资格测试中对器件进行了下电上电、发现没有问题。 我们没有关于5000或10,000个周期的老化测试的数据。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Meredith Mckean:
    非常感谢您的答复。 确实针对该问题进行了两次操作、闩锁现象并未再次发生。 我想在这个论坛上阐述这两种方法。 也许他们可以对他人有帮助。
    1.当电机推动铝块移动时、关闭 TMP119的电源。 然后、在收集温度时恢复电源。
    2.另一个解决方案是在 tmp119的电力线上放置一个330欧姆的电阻,形成一个 RC 来吸收电压过冲

    上述方案目前仍在运行、但它们都没有锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息! 我很高兴听到闩锁问题已经解决。

    此致、

    Meredith McKean