工具/软件:
你好、 雷恩·麦凯恩
对于上述闩锁现象、可以通过对器件进行下电上电来解决。
不过、如果在每次温度读取之前对 TMP119进行下电上电、我们想了解这种频繁的下电上电是否会影响其寿命。 是否有任何相关的老化测试、例如大约5000或10,000次循环等? 我们期待着你的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Meredith McKean:
以下是 tmp119的应用程序方案说明和图纸。
VCC 线路放置 ESD 二极管)5.5V(Ω
SDA 线路放置 ESD 二极管(3.6V)Ω
SCL 线路放置 ESD 二极管(3.6V)Ω
尽管在铝块移动时上述保护;μ s、但我仍能在 VCC 上捕获到200nS 的过冲电压。 因此、我们需要在铝块移动时关闭 tmp119的电源、并在收集温度时再次将其打开。 
你好 Meredith Mckean:
非常感谢您的答复。 确实针对该问题进行了两次操作、闩锁现象并未再次发生。 我想在这个论坛上阐述这两种方法。 也许他们可以对他人有帮助。
1.当电机推动铝块移动时、关闭 TMP119的电源。 然后、在收集温度时恢复电源。
2.另一个解决方案是在 tmp119的电力线上放置一个330欧姆的电阻,形成一个 RC 来吸收电压过冲
上述方案目前仍在运行、但它们都没有锁存器。