This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015EVM-PDK:如何保存寄存器值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1015EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505486/ads1015evm-pdk-how-to-save-the-registers-value

器件型号:ADS1015EVM-PDK
"主题中讨论的其他器件:ADS1015"、

工具/软件:

您好、专家、

ADS1x15V2EVM-PDK 用户指南中介绍了它可以在第5.2.3.1.1章中尽快每秒读取一次间隔寄存器值。
我们希望以每秒一次的速度将读取的寄存器值保存到 csv 文件中。
有可能吗?

此致、

木村彻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru Kimura,

    可以在"File"->"Register Data"->"Save register settings"下保存寄存器配置:

    配置寄存器值只有在进行寄存器写入时才会改变、否则不会改变。

    想要实现这一目标的原因是什么?

    您始终可以使用逻辑分析仪并探测数字通信、以查看每秒一次配置寄存器回读发生的情况。

    此致、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    感谢您的答复。

    >想要实现这一目标的原因是什么?

    信标我们希望确认在抗扰度测试中、寄存器没有因高功率的影响而以尽可能每秒一次的间隔更改。

    我们不能在上面通过这个工具吗?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GUI 可以连续读回 ADS1015寄存器设置、但不会创建每次读取寄存器的日志。 它将直接显示最新的寄存器设置。 在 GUI 的寄存器读取期间、您始终可以使用逻辑分析仪探测数字通信线路、以监控是否有任何更改并创建自己的日志。 该 EVM 用于评估 ADC 的特性和性能、而不是运行任何特定测试。 您始终可以为要运行的高功率抗扰度测试创建自己的脚本。

    此致、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    关于我关于 ADS1015EVM-PDK"​​在分析数据中寄存器值(CSV 文件)"的问题、我正在此主题中重新发布、因为我认为它可能会让您感到困惑。

    请您回答一下。

    ——我们的问题——

    我们对分析数据(CSV 文件)的寄存器值有疑问。

    在 CSV 文件中、寄存器值按下图输出。

    在测量开始时是否从 IC 获取该寄存器值? 还是在测量结束后从 IC 获得?

    信标我们要确认在抗扰度测试中未因高功率影响而更改寄存器。

    ——

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我们何时可以得到您关于我们问题的答案?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru Kimura,

    我将此线程交给 Angel、因此对响应延迟表示歉意。

    我认为该 GUI 无法按原样满足您所需的要求。 您似乎需要 刷新寄存器并每秒将其导出到 CSV、但软件内没有自动启用该功能的方法。

    为了回答您的问题、GUI 会在初始化时显示寄存器的默认值。 除非按下 GUI 上的"READ REGISTER"按钮、或更改了寄存器字段、否则寄存器不会更新。 下拉菜单中有"Auto Read"(自动读取)功能、但这只会 更新 GUI 显示、并且在每次进行寄存器读取更新时无法导出数据。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的回答。

    据我所知、无法每秒自动将刷新后的寄存器导出到 CSV。

    让我再次确认以下内容。

    要导出到 CSV 的寄存器(#registers:0、c303,8000、7fff)是否是测量开始时要从 IC 读取的值? 还是测量结束后要从 IC 读取的值?  

    我认为导出到 CSV 的寄存器是测量结束后要从 IC 读取的值。

    正确吗?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    寄存器结果是从 进行测量之前获得的。

    GUI 通过串行 COM 端口与 EVM 板通信、因此可以将结果记录到文件中。 您应该能够打开串行控制台并发送"RREG 00"或"RREG 01"、并解析返回的 JSON 字符串以获取寄存器值。  

    不过、如前所述、这不是 GUI 本身支持的、因此必须是外部脚本。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的快速答复。

    我们将在测量结束后使用"READ REGISTER"按钮读取寄存器、并检查寄存器是否受抗扰度测试的影响。  

    顺便说一下、我还有一个关于 ADS1015EVM-PDK 的问题。

    我是否可以在这一主题中询问其他问题?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你可以在这里发帖!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    如果在测量完成前按下"STOP Correct"(停止正确)按钮、似乎无法保存到停止位置的测量数据。

    是否有办法将测量数据保存到停止位置?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kimura-San、

    对延迟深表歉意。 遗憾的是、如果使用 STOP COLLECT 按钮中止转换、则会刷新并且不会显示数据。 在指定您正在采集的样品之前、是否存在需要此功能的情况?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的回答。
    我知道、如果在测量完成前按下"STOP COLLECT (停止采集)"按钮、则无法保存到停止位置的测量数据。

    在进行各种测试时、如果 IC 由于噪声而闩锁、则会产生过流、因此我想使用"stop collect"来停止它、但我正在考虑是否可以在闩锁发生之前保存数据。


    如果这是不可能的,我将放弃。

    此致、

    木村彻