This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:传感器布局中浮动 DAP 下的铜面积和过孔使用指南

Guru**** 2593590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515039/hdc1080-guidelines-for-copper-area-and-via-usage-under-floating-dap-in-sensor-layout

部件号:HDC1080

工具/软件:

您好、

我对应保留在与 DAP 引脚连接的传感器下方的焊接区域有疑问。
根据数据表:"Die Attach Pad。 应保持悬空- DAP 可以焊接到电路板的悬空焊盘上、但电路板焊盘不应连接至 GND。"

在布局示例中、显示在该区域中放置了6个过孔。 我的问题是是否需要这些过孔?、对于多层 PCB、是否应在所有层上复制该铜面积以增加总铜面积? 我的 PCB 有12层。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edel:

    是的、建议将芯片连接焊盘保持悬空状态。 过孔不是必需的。

    此致、

    Sakeenah