This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843ARQGALPR 和 PMIC:LP87524JRNFRQ1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513443/iwr6843aop-iwr6843arqgalpr-and-pmic-lp87524jrnfrq1

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH

工具/软件:

我们计划开发 人员存在和距离检测系统 定义的区域内 2 x 2米 、使用 IWR6843AOP 毫米波雷达(MPN:IWR6843ARQGALPR) 。 雷达将在独立模式下运行并与进行通信 Raspberry Pi 计算模块5. 位置 UART

对于电源管理、 我计划使用 LP87524JRNFRQ1 PMIC 根据参考设计而定。

我 对硬件集成和固件开发有几个问题:

1.使用任务 AOP 板而不使用分离板

我注意到了 IWR6843AOPEVM 由两部分组成: 任务 AOP 电路板 和 A 分离板 。 根据我的 理解、任务 AOP 板可以独立运行、无需分离板。
请您确认一下。

2.定制电路板设计中的固件上传

我们将设计自己的电路板、与类似 任务 AOP 电路板 、其中包括毫米波传感器、PMIC、QSPI 闪存、USB 转 UART 和晶体。

  • 我们如何在定制设计中上传固件?

  • 由于采用了 PMIC 需要  IWR6843AOP 通过 I2C 进行控制、传感器如何在不预加载固件的情况下启动此序列?

3.刷写 QSPI NOR 存储器

是否有必要 预刷写 QSPI NOR 存储器 然后将其焊接到 PCB 上、以便 IWR6843AOP 能够成功从其引导?

4. PMIC 和引导加载程序支持

或者、执行 IWR6843AOP 不提供任何内容 预编程的引导加载程序 或使用类似工具将 PMIC 配置为初始引导并启用 UART 功能进行固件上传的固件 UniFlash

5.通信接口建议(UART 与 SPI)

建议使用哪个接口 UART SPI 指定 IWR6843AOP 和 Raspberry Pi CM5之间的数据通信 ,考虑性能和稳定性?

6.在富金属环境中的部署(洁净室)

传感器将部署在中 OHT 清洁室环境 、其中 金属结构可能会在1米以内环绕传感器

  • 传感器的能力 准确检测人员的存在和距离 有什么好处呢?

  • 有任何问题 配置或屏蔽建议 来提高金属重载环境下的性能?

7.传感器保护设计

我们计划将传感器封闭在一个环境中 塑料盒 并考虑放置 空气间隙为2–3mm 的玻璃面板 雷达模块正上方(AOP 天线上方)。

  • 这会影响雷达性能吗?

  • 都有 推荐材料或设计指南 来覆盖和保护传感器、而不干扰其检测功能?


 为确保 IWR6843AOP 雷达模块的成功集成和部署、请提供上述方面的专家指导、我不胜感激。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.  

    Unknown 说:
    根据我的 理解、Mission AOP Board 可以独立运行而无需 Breakaway Board。

    正确;但请务必注意、如果您分开任务板部分、则无法再将 IWR6843AOP 器件与 DCA1000连接以捕获原始 ADC 数据、也无法将该板连接到用于在 CCS 中进行调试的毫米波 ICBOOST。 但是、应按预期运行刷写和功能模式。

    2、3、4。

    Unknown 说:
    是否有必要 预刷写 QSPI NOR 存储器 在将其焊接到 PCB 上之前、使 IWR6843AOP 能够成功从其引导?

    这不是必需的。 用户可以选择在生产中执行此操作、以节省对闪存进行编程的时间、但这绝对不是必需的、因为如果器件设置为刷写模式、引导加载程序将通过串行连接读取映像并将其写入闪存。

    Unknown 说:
    或者、执行 IWR6843AOP 不提供任何内容 预编程的引导加载程序 或使用类似工具将 PMIC 配置为初始引导并启用 UART 功能进行固件上传的固件 UniFlash ?

    是的、这种理解是正确的。 在 此处可以找到6843引导加载程序流程文档

    6.

    Unknown 说:
    传感器是否能够 准确检测人员的存在和距离 在这样的环境中?

    如果附近有很多围产期、尤其是在雷达视场内、您可能会看到"鬼影检测"是附近金属物体引起的多路径反射的影响。 这会影响存在检测/人员跟踪算法的准确性。 多路径反射是一个挑战、我们没有消除多路径的通用解决方案;但是、我们注意到多路径反射变化更快、并且通常更弱。  可以考虑使用一些方法来帮助减少幻影反射。  例如、基于 Capon 的人员跟踪演示链检测到的 Ghosts 比距离多普勒链少、您也可以发挥 CFAR 阈值的作用。 或者在更高级别的模块上构建更多智能性、例如、如果您知道房间大小、也可以过滤一些虚假检测。

    7.  

    Unknown 说:
    这会影响雷达性能吗?

    根据玻璃的厚度、这可能会对性能产生一些小影响。 我们已经完成了此实验设置、请参阅 此页面上的结果

    [quote userid="654398" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513443/iwr6843aop-iwr6843arqgalpr-and-pmic-lp87524jrnfrq1 推荐材料或设计指南 用于在不干扰传感器检测功能的情况下覆盖和保护传感器?

    是的。 请 参阅毫米波雷达天线罩设计指南。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh Dye:

    感谢您的详细说明。 我将查看您提到的文档、并开始设计。

    如果我遇到任何问题或需要进一步澄清、我将与您联系。