This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4440:瞬变器输入电压信号测量。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511094/boostxl-tuss4440-measurement-of-transudcer-input-voltage-signal

部件号:BOOSTXL-TUSS4440

工具/软件:

嗨、TI、

1.如何在换能器端生成高压信号,我们是否必须从 EVM GUI 更改一些设置。 我目前在标准模式下运行。 传感器的预期最大电压。
2.我的 Vrdv 电压是12V ,频率是40kHz ,但我仍然得到30Vpp ,如何提高它。 变压器匝数比为1:1:8、根据、Vpp 应为96V。 您能解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您能分享一下您当前的寄存器配置是什么吗?

    此致、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TI、
    请找到下面随附的图像。



     另一个问题
    随着频率的增加、电压下降显著、是否有任何方法可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    为了产生更高的峰峰值电压、您需要以差分方式驱动此器件、而不使用其直接驱动模式、因为 VDRV 只能设置为生成36Vpp。  

    关于增加频率时的电压下降、这是因为 EVM 设计为与40kHz 传感器配合使用、因此该问题可能与变压器有关。 有关此方面的更多信息、请参阅以下主题: BOOSTXL-TUSS4440:修改开发板以通过更高的峰值/峰值电压获得更高的频率

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要以差分方式驱动此设备

    嗨、TI、

    您能进一步解释一下、我在传感器中获得高电压时遇到了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    Alicia 将于下周下班。   

    通过寄存器设置、我看到了几个应该会增大换能器上电压的项目。  VDRV_VOLTAGE_LEVEL 应设置为12V、VDRV_CURRENT_LEVEL 应设置为20mA。  您能否尝试这种配置并告诉我换能器上是否能够看到更大的电压?