This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114EVM 和 GUI 软件1.10.0

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511390/ldc2114-ldc2114evm-and-gui-software-1-10-0

器件型号:LDC2114

工具/软件:

继续上一次来文、我订购了新的 evkit、但也有同样的问题。

器件被检测到并可正常运行、但任何更改都将导致 evkit 在我将 CONFIG_MODE 位设置为0后断开连接。

新的 evkit 似乎没有变化、操作保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari,

    很遗憾听到您在使用 EVM 和 GUI 时遇到问题。

     LDC2114 EVM 用户指南中似乎 有两种可以更改器件设置的方法。  

    按照 第4.6.2节中调用的步骤 、可在不断开电路板连接的情况下更新 RESET 寄存器的 CONFIG_MODE 位。

    第4.7节介绍了如何使用 Configuration (配置)页面更改设备设置、这似乎有效。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nw.exe 的访问权限似乎有问题、导致了这些错误。 当我安装软件到我的家用电脑,它请求一些权利的 Defender 设置,这是不允许在我的公司 PC 我将继续搜索谁可以帮助这个.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari,

    John 现在已离职。  感谢您的更新。  希望您的 IT 部门能够提供所需的访问权限。  我现在将关闭此主题、但请告知我们是否需要其他任何内容。