请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2114 工具/软件:
继续上一次来文、我订购了新的 evkit、但也有同样的问题。

器件被检测到并可正常运行、但任何更改都将导致 evkit 在我将 CONFIG_MODE 位设置为0后断开连接。

新的 evkit 似乎没有变化、操作保持不变。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
继续上一次来文、我订购了新的 evkit、但也有同样的问题。

器件被检测到并可正常运行、但任何更改都将导致 evkit 在我将 CONFIG_MODE 位设置为0后断开连接。

新的 evkit 似乎没有变化、操作保持不变。
Kari,
很遗憾听到您在使用 EVM 和 GUI 时遇到问题。
LDC2114 EVM 用户指南中似乎 有两种可以更改器件设置的方法。
按照 第4.6.2节中调用的步骤 、可在不断开电路板连接的情况下更新 RESET 寄存器的 CONFIG_MODE 位。
第4.7节介绍了如何使用 Configuration (配置)页面更改设备设置、这似乎有效。
如果您有任何问题、敬请告知。
John