工具/软件:
您好、 我设计和制造了采用 PGA970的 PCB、我使用 CCS 版本9.3.0和编译器版本5.2.6进行了完美的编程和工作。 我正在使用 PGA970_Generic_1_6固件附带的默认.gel 文件。 但是、 生成的正弦波质量较差、振幅为400mV、看起来不清楚、不稳定、并表现出突变。 波形如下图。


LVDT 需要4Vpp 正弦波。 十倍放大后的波形如下图所示、

此外、还提供了 LVDT 的次级输出波形。 如何生成峰峰值幅度为4V 的清晰、稳定的正弦波?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、 我设计和制造了采用 PGA970的 PCB、我使用 CCS 版本9.3.0和编译器版本5.2.6进行了完美的编程和工作。 我正在使用 PGA970_Generic_1_6固件附带的默认.gel 文件。 但是、 生成的正弦波质量较差、振幅为400mV、看起来不清楚、不稳定、并表现出突变。 波形如下图。


LVDT 需要4Vpp 正弦波。 十倍放大后的波形如下图所示、

此外、还提供了 LVDT 的次级输出波形。 如何生成峰峰值幅度为4V 的清晰、稳定的正弦波?

尊敬的 Jin Jie:
在固件中对波形表进行编程时、如何计算查找表的值? 您期望的频率是多少?
要生成振幅 放大器 和 频率频率的正弦波、请使用以下公式计算波形表值: amp 2πfreq ×sin (×(0.5 μs + n1
μs)、n = 0..N. N 是四分之一正弦波中的1-μs 样本数。
请注意、生成波形的 DAC 是14位 DAC 、无法生成4Vpp 信号:

谢谢、
Maggie