This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:生成的正弦波质量差、振幅小

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512070/pga970-the-generated-sine-wave-has-poor-quality-with-a-small-amplitude

部件号:PGA970

工具/软件:

您好、 我设计和制造了采用 PGA970的 PCB、我使用 CCS 版本9.3.0和编译器版本5.2.6进行了完美的编程和工作。 我正在使用 PGA970_Generic_1_6固件附带的默认.gel 文件。 但是、 生成的正弦波质量较差、振幅为400mV、看起来不清楚、不稳定、并表现出突变。 波形如下图。  

LVDT 需要4Vpp 正弦波。 十倍放大后的波形如下图所示、  

此外、还提供了 LVDT 的次级输出波形。 如何生成峰峰值幅度为4V 的清晰、稳定的正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin Jie:  

    在固件中对波形表进行编程时、如何计算查找表的值? 您期望的频率是多少?

    要生成振幅 放大器 和 频率频率的正弦波、请使用以下公式计算波形表值: amp 2πfreq ×sin (×(0.5 μs + n1
    μs)、n = 0..N. N 是四分之一正弦波中的1-μs 样本数。

    请注意、生成波形的 DAC 是14位 DAC 、无法生成4Vpp 信号:  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。我使用 PGA970_Generic_1_6固件附带的默认.gel 文件。

    我期望的频率为13kHz、并且振幅可以放大。 我自己编写了一个小型软件工具、可以生成任何频率的波形表。

    上图展示了官方示例代码在5kHz 时生成的波形、但我的 PGA970产生的波形不稳定且不清晰。 我希望获得稳定且干净的波形。

    我不确定问题出在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin Jie:  

    如何设置波形增益设置? 这种示波器捕获是在哪里进行的? 这是直接在波形 DAC 输出端、还是在 P1/P2输出端的波形增益之后?

    回想一下、您使用的不是 EVM。 有没有与波形输出相关的任何内容? 能够对输出进行 FFT 吗?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我不使用 EVM。 我制作了自己的 PCB 并使用了官方示例程序 PGA970_Generic_1_6。 增益配置基本上是默认设置。 我测量了引脚 P1和 P2处的波形、之后是由运算放大器组成的10倍放大电路。 PI 和 PE 通过一个100nF 电容器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin Jie:  

    如果可能、您可以在 PI 或 PE 处进行测量吗? 可能需要一个外部 RC 滤波器来使信号变得平滑。 如果您能够对计划生成的信号进行 FFT、则将能够查看导致该问题的频率。  

    谢谢、

    Maggie