This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:EMV GUI、其中是用于在电压模式下校准期间升高 VDD (&Q)的按钮

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513862/pga900-emv-gui-where-is-the-button-to-raise-vdd-during-calibration-in-voltage-mode

部件号:PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA305

工具/软件:

大家好

我找不到 PGA900EMV 手册中所述的此按钮(电路图)!

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    这是 PGA305 GUI 的功能(PGA900和 PGA305共用同一个 EVM 设计、但具有不同的 GUI)。 PGA305具有定义的校准例程、在该过程中、用户可以选择升高或降低 VDD。 由于 PGA900要求用户编写自己的校准例程、因此 GUI 中不包含此功能、因为用户在为 PGA900定义校准例程时可以选择不使用此功能。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应