工具/软件:
您好团队、寻求一些见解。
我谨真诚地解释我的情况、并请你提供进一步的协助。
此 XDS110问题属于涉及 IWRL6432 LaunchPad 的大学研究项目的一部分。 我是一名从事毫米波传感系统工作的学生、在电路板连接不正确的情况下意外执行了固件更新命令。 此后、我花了数周时间尝试使用所有可用的故障排除方法来恢复电路板、其中包括:
-多个 USB 电缆和端口交换(直接连接至主板 USB 2.0)
-系统冷关机和 USB 电源重置
-在插入 USB 时按住复位按钮
-驱动程序清理和重新安装(包括 Stellaris DFU )
-在多台 PC 上试用
-遵循 XDS110恢复指南和 JTAG 故障排除检查清单
目前、该电路板仅在设备管理器中显示为:
Stellaris 器件固件升级(代码45)
没有 USB 响应或声音、xdsdfu 工具仍返回"found 0 devices (找到0个设备)"。 这清楚地表明板载 XDS110卡在 DFU 模式下、但无法通信。 我认为引导加载程序或固件受到损坏、如果没有第二个调试器、就无法恢复、我无法访问第二个调试器。
该电路板用于我的课程、我目前没有资源通过 JTAG 刷新 XDS110或购买新的 LaunchPad。
谢谢你。
-标记