This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:XDS110不可恢复(代码45)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510590/iwrl6432-xds110-not-recoverable-code-45

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

您好团队、寻求一些见解。  

我谨真诚地解释我的情况、并请你提供进一步的协助。

此 XDS110问题属于涉及 IWRL6432 LaunchPad 的大学研究项目的一部分。 我是一名从事毫米波传感系统工作的学生、在电路板连接不正确的情况下意外执行了固件更新命令。 此后、我花了数周时间尝试使用所有可用的故障排除方法来恢复电路板、其中包括:

-多个 USB 电缆和端口交换(直接连接至主板 USB 2.0)
-系统冷关机和 USB 电源重置
-在插入 USB 时按住复位按钮
-驱动程序清理和重新安装(包括 Stellaris DFU )
-在多台 PC 上试用
-遵循 XDS110恢复指南和 JTAG 故障排除检查清单

目前、该电路板仅在设备管理器中显示为:

  Stellaris 器件固件升级(代码45)

没有 USB 响应或声音、xdsdfu 工具仍返回"found 0 devices (找到0个设备)"。 这清楚地表明板载 XDS110卡在 DFU 模式下、但无法通信。 我认为引导加载程序或固件受到损坏、如果没有第二个调试器、就无法恢复、我无法访问第二个调试器。

该电路板用于我的课程、我目前没有资源通过 JTAG 刷新 XDS110或购买新的 LaunchPad。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    XDS 不应显示为"Stellaris 器件固件升级(Code 45)"。 我从未见过这种情况。 它应该看起来像下面的 COM71和72

    您的计算机上是否有其它可能与此冲突的驱动程序软件? 导致硬件被错误识别为这个"Stellaris"器件而不是 XDS?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我想问两个问题:

    1.是否有剩余的恢复路径可用于此设备?
    2.如果我们购买了独立的 XDS110调试探针、是否可以恢复板载 TM4C1294 (例如、通过 JTAG 或 SWD)?

    谢谢你。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    由于我们从未看到过这种行为、因此很难确定恢复路径是否存在。 我还会注意到、通过未连接的电缆闪烁设备似乎很奇怪、我认为您会遇到错误、因为一开始就无法确定任何内容。 这将是最容易得到更换。 查看您是否可以联系您的 TI 代表或 TI 客户服务来获取新主题、他们可以重新参考此主题、我会批准新主题。

    此致、

    Pedrorm