Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST
工具/软件:
您好:
在了解多普勒频率的 HWA 处理时、我存在一些问题。 很明显、当我们接收到一组 FMCW 波时、我们只需执行一个2D DFT、从而得到延迟多普勒曲线。 在 TI 的文档中、第一个过程是计算 RangeFFT、因为只对每个虚拟天线和每个线性调频脉冲执行1D FFT 是合理的。
完成 RangeFFT 后、我们转到 DopplerDPU。 在 DSP 版本中、很明显、我们针对线性调频脉冲执行 DFT 操作、然后对所有虚拟天线上的 DFT 结果绝对值求和。 这一进程是明确的。 然而、对于 HWA 版本、一切会令人困惑。 我不明白为什么 HWA 实现中存在2D FFT 块和16点 FFT 块。 两个 FFT 块的输出在物理上有何含义? 可以看出、第一个"2D FFT"针对每个虚拟天线的线性调频脉冲执行 DFT。 对我来说、这应该是这个 DPU 的结尾吗? 那么、为什么我们应该在这里执行另一个 DFT 过程呢? 如果我理解正确、则会对所有虚拟天线执行"16点 FFT"、我想这是用于 AOA 估算的吗? 那么、在此 DPU 末尾的检测矩阵中存储了什么信号?
好极了
Kevin