This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:DopplerDPUHWA 和 DopplerDPUDSP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512157/mmwave-sdk-dopplerdpuhwa-and-dopplerdpudsp

器件型号:MMWAVE-SDK
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

在了解多普勒频率的 HWA 处理时、我存在一些问题。 很明显、当我们接收到一组 FMCW 波时、我们只需执行一个2D DFT、从而得到延迟多普勒曲线。 在 TI 的文档中、第一个过程是计算 RangeFFT、因为只对每个虚拟天线和每个线性调频脉冲执行1D FFT 是合理的。  

完成 RangeFFT 后、我们转到 DopplerDPU。 在 DSP 版本中、很明显、我们针对线性调频脉冲执行 DFT 操作、然后对所有虚拟天线上的 DFT 结果绝对值求和。 这一进程是明确的。 然而、对于 HWA 版本、一切会令人困惑。 我不明白为什么 HWA 实现中存在2D FFT 块和16点 FFT 块。 两个 FFT 块的输出在物理上有何含义? 可以看出、第一个"2D FFT"针对每个虚拟天线的线性调频脉冲执行 DFT。 对我来说、这应该是这个 DPU 的结尾吗? 那么、为什么我们应该在这里执行另一个 DFT 过程呢? 如果我理解正确、则会对所有虚拟天线执行"16点 FFT"、我想这是用于 AOA 估算的吗? 那么、在此 DPU 末尾的检测矩阵中存储了什么信号?  

好极了  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 您能告诉我们您使用的器件/器件、您面向的是什么市场和终端应用吗?

    再次感谢、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要使用 AWR1843Boost、 实际上、我现在没有针对任何特定应用、因为我仍在进行开箱即用演示、我想出于一些研究目的实施我自己的物理层去噪算法。  

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以查看 C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html 以查找每个 DPU 的文档。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha:

    是的、我查看了这些文档、它们非常有用、但我要寻找的是与 DPU 文档中的描述相匹配的完整数学解释。 例如、在文档中、它显示了在多普勒 DPU 中使用哪些块、但没有关于多普勒 DPU 为何如此设计的信息。 如前所述、我无法理解为什么多普勒 DPU 使用"2D-FFT"+"16点 FFT"组合(若要获得多普勒频率、在进行距离处理后、只有 FFT 交叉线性调频脉冲应该足够了)。  

    因此、如果 DPU 有一些更详细的设计文档、尤其是从底部看、这将非常有用。

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用 FFT 为每个多普勒频段计算所有虚拟天线的总和。 从之前共享的同一文档中查看以下屏幕截图。

    此致、

    Samhitha