主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1、 TCAN1043A-Q1、 SysConfig
工具/软件:
主管您好:
希望大家都好。
我正在努力将 CAN 通信添加到 AWR2243 2X-CAS-EVM、但除了 EVM 用户指南之外、我没有找到任何介绍如何启动 CAN 端口的文档或 SDK 示例。 您能给我提供任何其他参考资料或应用手册吗?
我使用的是 AWR2243 2X-CAS-EVM (修订版 B)和 TI 毫米波 MCU+SDK 04.04.00.01。 我计划驱动电路板上的两个 CAN 端口(TCAN1043A-Q1和 TCAN1044A-Q1)。
请分享一下 :
- 该电路板具有两个 CAN 收发器。 在使用前、一个端口必须通过 PMIC (SPI)退出待机模式、而另一个端口在上电时保持活动状态。 您能否分享初始化待机 CAN 端口所需的 PMIC 寄存器映射和分步序列?
-
为"待机启动"CAN 端口启用 STB/INH 引脚(通过 CONFIG_MIBSPI2)以及如何向 CAN 唤醒(nINT)引脚发出信号所需的 PMIC 寄存器映射和序列。
-
建议的 SysConfig 设置(MCAN0与 MCAN1)、MSS_MCANA/MSS_MCANB 的焊盘多路复用分配、以及 SDK 中的示例代码位置。
-
EVM 上有一个标记为"can_wak"的引脚。 EVM 上该引脚的用途是什么、如何将其用于 CAN 唤醒或低功耗场景?
-
任何涵盖经典 CAN 的应用手册或参考设计
您可以提供的任何代码示例、架构摘录或 SysConfig 设置都将非常有用。
此致、