This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:外部 REFIN 电压不同于 DRV425 VDD /2

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511338/drv425-external-refin-voltage-different-to-vdd-2

部件号:DRV425

工具/软件:

您好社区!

我们希望从外部源驱动 DRV425 - REFIN。 在这种情况下、施加的 REFIN = 1、5V 与通常的 REFIN VDD = 1、65V 不同。  

文档 DRV425EVM (SLOU410B)在第3.2章中指出:

如果使用外部基准、则将其保持在 VDD DRV425器件的差分放大器输出级的共模点电平、这是非常重要的。 基准电压超过 VDD /2将导致偏移和增益误差

在这种情况下可以忽略这一点、还是必须降低 VDD 或提高 REFIN?

此致

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、  

    感谢您发送编修。  

    使用低于1/2 Vs 的基准将限制输出切换至 VREF 以下。  

    换句话说、对于同一磁场、您的输出负摆幅比正摆幅更早达到饱和。  

    请记住、由于差分驱动器输出设置为1/2 Vs、因此分流检测放大器输出会出现偏移。  

    AINP 上会有一条从 DRV1 (1.65V)到 REFIN (1.5V)的漏电路径、流经分流检测放大器反馈网络。 您将看到的失调电压应该可以忽略不计。  

    因此、没有严重的问题、但请记住上述事项。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe