请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV425 工具/软件:
您好社区!
我们希望从外部源驱动 DRV425 - REFIN。 在这种情况下、施加的 REFIN = 1、5V 与通常的 REFIN VDD = 1、65V 不同。
文档 DRV425EVM (SLOU410B)在第3.2章中指出:
如果使用外部基准、则将其保持在 VDD DRV425器件的差分放大器输出级的共模点电平、这是非常重要的。 基准电压超过 VDD /2将导致偏移和增益误差
在这种情况下可以忽略这一点、还是必须降低 VDD 或提高 REFIN?
此致
Erik