This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:对检测点进行常规处理

Guru**** 2590320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510233/iwr1843boost-general-processing-of-detected-points

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

我们使用开箱即用演示作为某些原型设计的基准。  您需要充分了解、该演示计算 DSS 端检测到的点和其他数据、将其转发到 MSS 端、然后 MSS 通过 UART 将数据流式传输到可视化工具。  我的问题是... 在 MSS 端、我们如何(在何处)截取(检查)该数据以满足我们的通用处理需求(而不会中断到可视化工具的数据流)?

谢谢您、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过 UART 发送的数据位于共享缓冲器中、可以从 MSS 或 DSS 访问。

    通过 UART 发送数据的任务在 MSS 上运行。

    您可以在"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\dpc\objectdetection"中的处理任务中添加额外的处理

    该演示以执行部分处理的 DPU 进行组织。 DPU 从称为 DPC 的更高级别层调用。 本演示使用对象检测 DPC

    makefile 将指示正在使用哪个对象检测文件

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\dss\mmw_dss.mak

    vpath %.c $(mmwave_sdk_install_path)/ti/demo/utils \
         $(mmwave_sdk_install_path)/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwa / src \
         $(mmwave_sdk_install_path)/ti/board \
         ./DSS
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想更改在 DSS 端检测物体的方式(我认为您的响应针对的是哪一个目标?)  相反、我只是尝试访问 MSS 侧包含检测到的点 TLV 的共享缓冲器。  如何访问该缓冲区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看 "MmwDemo_transmitProcessedOutput()"中的 mss_main.c 在此函数中执行地址转换以访问 MSS 端的缓冲区。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么我找不到它。  我猜,我只是想弄多个其他的想法!

    谢谢!

    Ron