工具/软件:
我们使用开箱即用演示作为某些原型设计的基准。 您需要充分了解、该演示计算 DSS 端检测到的点和其他数据、将其转发到 MSS 端、然后 MSS 通过 UART 将数据流式传输到可视化工具。 我的问题是... 在 MSS 端、我们如何(在何处)截取(检查)该数据以满足我们的通用处理需求(而不会中断到可视化工具的数据流)?
谢谢您、
Ron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们使用开箱即用演示作为某些原型设计的基准。 您需要充分了解、该演示计算 DSS 端检测到的点和其他数据、将其转发到 MSS 端、然后 MSS 通过 UART 将数据流式传输到可视化工具。 我的问题是... 在 MSS 端、我们如何(在何处)截取(检查)该数据以满足我们的通用处理需求(而不会中断到可视化工具的数据流)?
谢谢您、
Ron
您好、
通过 UART 发送的数据位于共享缓冲器中、可以从 MSS 或 DSS 访问。
通过 UART 发送数据的任务在 MSS 上运行。
您可以在"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\dpc\objectdetection"中的处理任务中添加额外的处理
该演示以执行部分处理的 DPU 进行组织。 DPU 从称为 DPC 的更高级别层调用。 本演示使用对象检测 DPC
makefile 将指示正在使用哪个对象检测文件
C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\dss\mmw_dss.mak