This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:1.8V IO 电压的 TPS65036503配置

Guru**** 2591980 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504945/iwrl6432aop-tps65036503-configuration-for-1-8v-io-voltage

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

这是保罗。

我正在使用 TPS65036503为 IWRL6432AOP 设计电源。

根据参考设计、PMIC 使用 Buck1、Buck2和 Buck3。

但是、我的应用需要1.8V IO 电压、因此可能不需要 Buck1。

  1. 如果未使用 Buck1、应如何配置电路?
  2. 是否可以将 Buck1输出引脚悬空?
  3. 如果无法选择悬空、我是否应该考虑替代 PMIC?

此外、您能否专门为使用 TPS65036503的1.8V IO 电压配置提供参考电路?

同样非常感谢针对类似设置的任何设计指南。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人会很快回答您的问题。  

    谢谢

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    如果未使用 Buck1、我应该如何配置电路?

    看一下原理图、BUCK1输出用作 BUCK2和 BUCK3的输入、这是不可能的。 因此、即使您不使用该功能、对于任何其他 BUCK1、也必须打开电源。   

    BUCK1也很重要、因为它的输出用于 为 PMIC 自己的 VIO (引脚19)供电。  

    如果您的应用需要1.8V IO、则可以使用 BUCK1输出降压、并通过外部直流/直流降压转换器降至1.8V 或使用 LDO。 或者、只需使用电阻分压器电压电路将 BUCK1电压降至1.8V、即可满足您的应用需求。  

    其他从系统外部提供。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Ishtiaque、

    这是保罗。

    感谢您的友好回答。

    我指的是下表。 会上解释了未使用的引脚应该悬空。

    如果我们使用另一种 OTP 类型的 PMIC、我想知道是否有兼容元件可用。

    谢谢。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    在 OTP 配置中禁用降压时、这适用。 在这种情况下、如果不使用、您需要根据该表连接引脚。  

    如果我们使用另一种 OTP 类型的 PMIC、我想知道是否有可用的兼容组件。

    是否在您的应用中只需要两个电压轨? 如果是、那么您可以仅使用 BUCK2和3并将 BUCK1保持原样、因为 BUCK1具有宽 VIN、因此可以将其视为前置稳压器。  

    除此之外、如果双路降压转换器不适合您的应用、您也可以使用双路降压转换器。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Ishtiaque、

    这是保罗。

    由于我们将元件与其他型号进行匹配、因此决定使用此 PMIC。  

    您能否分享 TPS650365xx 系列中不同 OTP 器件型号型号之间的差异?

    谢谢。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    有两种型号、主要具有如下所述的差异。  

    1.TPS650365 01.

      BUCK1 = 3.3V、BUCK2 = 1.8V、BUCK3 = 1.2V 且 LDO = 3.3V

    2. TPS650365 02.

        BUCK1 = 5V、BUCK2 = 1.8V、BUCK3 = 1.2V 且 LDO = 3.3V

    3.TPS650365 03.

       BUCK1 = 3.3V、BUCK2 = 1.8V、BUCK3 = 1.2V 且 LDO =禁用  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Ishtiaque、

    这是保罗。

    感谢您先前的答复:
    "这适用于我们默认在 OTP 配置中禁用降压转换器的情况。"

    为了澄清这一点、我要确认:

    1.在 OTP 配置中、是否有默认禁用 BUCK1的特定 TPS650365xx 型号?

    2.如果存在这样的模型,您能提供零件号吗?

    您的澄清将有助于指导我们做出设计决策。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    不、我不知道。  

    此致、

    Ishtiaque